This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22930A:是否建议负载开关正常工作?

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22930A, TPS22942, TPS22910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771590/tps22930a-load-switch-recommendation-normally-on

器件型号:TPS22930A
主题中讨论的其他器件: TPS22942TPS22910A

您好!

我正在寻找 TPS22930A 等负载开关;但是、我希望在施加0V 电压时负载开关闭合、在施加3.3V 电压时负载开关断开。  您能否推荐满足这些要求的产品?

谢谢、  

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、高速家伙、

    感谢您与 E2E 联系!

    您能澄清一下您的工作条件吗? 您是否正在寻找使能(ON)通道低电平有效的器件、其中 ON 引脚上施加的0V 电压将器件导通、而施加到器件上的3.3V 电压将器件关断?

    或者、您是否正在寻找在对 VIN 施加0V 电压时电源路径闭合的器件?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    第一种情况是我们正在寻找的。

    谢谢、
    HSG
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、  

    感谢您的澄清、我建议查看 TPS22916CL、TPS22910A 或 TPS22942。

    谢谢、

    黄亚瑟