This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62081:在贪睡模式下超过2mA

Guru**** 2512325 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62081

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771284/tps62081-exceeding-2ma-in-snooze-mode

器件型号:TPS62081

在正常使用中、我们在贪睡模式下的电流不超过2mA、正如数据表的建议运行条件中所建议的那样。

但是、在生产阶段、在 MCU 固件编程阶段之前、我们将超过此条件大约一分钟。

在这种情况下、在贪睡模式下且负载电流超过2mA 时:

在不损坏 TPS62081的情况下的最大额定值是多少?

2mA 以上的效率是多少? (数据表的图4在2mA 时停止)。 我们不需要特征化数据、而只需要指示性数据。

2.当负载超过2mA 时、静态电流是多少? (只是需要指示性的。 可以说<30uA?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    器件不会自动从正常操作切换到贪睡模式。 对于高于2mA 的电流、您必须禁用贪睡模式。

    1) 1)您的意思是什么最大值?

    2) 2)高于2mA 的效率与正常运行时的效率一致

    3) 3)两种模式下的静态电流在第6页的第7.5节中进行了报告。 我附加的这些值只是典型值、因此我不能说 IQ 将低于典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alfonso:

    了解 TPS62081不会自动切换。 在此用例中、MCU 应在正常使用情况下切换 TPS62081。 但是、在 MCU 编程阶段、MCU 无法控制/切换 TPS62081。 因此、它暂时违反了2mA 规格。

    2、虽然 TPS62081卡在贪睡模式下、但 MCU 试图从中汲取高达10mA 的电流、会发生什么情况?
    - TPS62081是否会提供10mA 电流? 还是2mA 的固定电源和压降?
    -如果 TPS62081提供10mA 电流、效率是否遵循正常运行曲线? (我认为不太可能)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    该器件将在您描述的场景中提供10mA 的电流、但第8.4.3节(第11页)中的数据表建议在负载电流超过2mA 时禁用贪睡模式、以获得动态负载调节方面的改进。 对于高于2mA 的负载电流、效率遵循正常运行曲线。