This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5041EVAL:用于差分模式电感器的并联电阻器

Guru**** 2858300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771838/lm5041eval-parallel-resistor-for-differential-mode-inductor

器件型号:LM5041EVAL

您好、先生、

必须将(10E)电阻器与差势模式电感器 L1 (10uH)并联、否则电路中电阻器的实际优势是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Johny

    我无法与此 EVM 的设计人员联系、但电阻器几乎肯定在那里、以抑制输入 LC 滤波器(L1、C1、2、3、4)的谐振。

    电源向其源提供恒定功率负载、其输入滤波器在特定条件下可能会振荡- http://www.ti.com/lit/an/snva538/snva538.pdfhttps://training.ti.com/power-tips-damping-input-filter 等网站对此行为进行了说明

    该输入滤波器在大约17kHz 时具有谐振、谐振时的特性阻抗约为1 Ω(jWL)、因此最佳阻尼将使用2 Ω 电阻器。 电阻器与电感器并联、因此会限制电路滤除噪声电流的能力、我怀疑设计人员使用了10欧姆、因为这是在提供足够的阻尼同时保持合理的滤波器性能之间进行良好权衡的一个因素。

    我希望这对您有所帮助-如果您需要更多信息、请告知我们。

    此致

    Colin