This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:BQ24075 OVP/OVC 测量放大器;测试程序

Guru**** 2514465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771798/bq24075-bq24075-ovp-ovc-measurement-test-procedures

器件型号:BQ24075

您好!

是否建议使用任何测试设置/程序来测量 BQ24075的 OVP/OVC? 假设我使用的是自定义充电电流。 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想您可以参考数据表9.3.3说明来创建测试设置。

    首先、请使用示波器同时测量(1) VIN (2) OUT (3) PGOOD 信号。

    第二、 请使用可对输出电压进行编程的电源。 最初对 Vin=5V 进行编程、然后对 Vin=7V 进行编程

    根据上述测试、您将观察 Vin、OUT 和 PGOOD 信号、以验证 OVP 功能是否正确。

    谢谢

    9.3.3过压保护(OVP)

    bq2407x 接受高达28V 的输入、不会造成损坏。 此外、还提供了过压保护(OVP)电路

    在 VIN > VOVP 超过一段时间时、可关闭内部 LDO 并停止充电

    tDGL (OVP)。 在进入 OVP 时、系统输出(OUT)连接到电池、PGOOD 为高阻抗。

    OVP 条件消失后,将启动新的上电序列(请参阅上电)。 安全计时器是

    复位、并且 CHG 输出将指示新的充电周期。