This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:Cin 和 Cout 是否可以使用电解电容器而不是陶瓷电容器?

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54202, TPS54308, TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771794/tps54302-can-i-use-electrolytic-instead-of-ceramic-for-cin-and-cout

器件型号:TPS54302
主题中讨论的其他器件:TPS54202TPS54308

你好

1.我可以将 CIN/Cout 陶瓷电容器更改为电解 电容器、以用于连接的 Webench 设计吗?

2.它们在结温下是否安全?   当我 使用 TPS54202进行 Webench 仿真时、 它显示了热警告...

输入/输出条件:Vin=24V、Vout=5V Iout=2A  

器件 TPS54302、 TPS54308

e2e.ti.com/.../WBDesign223.pdf

e2e.ti.com/.../WBDesign224.pdf

此致、

特顿苏罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tetsuro、
    对于问题1、如果要使用 E-cap 进行仿真、只需尝试更改电容值和 ESR 值、请按照以下步骤操作
    单击组件-->单击“选择替代”-->单击右上角的“创建自定义部件”-->输入电容值和 ESR 值,然后单击“保存”
    对于问题2、考虑 THJ 参数、我建议您将 TPS54302用于您的应用。 这具有较低的热耗散。

    裕昌