请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54202 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我尝试使用 WebEnch 设计简单的电源。 我有一 个很好的原理图和 BOM、但是...
我检查 了 TPS54202数据表 、并在8.2.1部分找到了类似的设计(5V 输出2A)、但它包含与 SW OUT、FB、GND 电阻器非常不同的组件值。
什么是正确的? WebEnch 设计或数据表示例?
感谢您的帮助!
此致、
费伦茨