This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54202:为什么 TPS54202数据表的示例设计与 WebEnch 设计不同

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771801/webench-tools-tps54202-why-tps54202-datasheet-exmaple-and-webench-design-different

器件型号:TPS54202

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用 WebEnch 设计简单的电源。 我有一 个很好的原理图和 BOM、但是...

我检查 了 TPS54202数据表 、并在8.2.1部分找到了类似的设计(5V 输出2A)、但它包含与 SW OUT、FB、GND 电阻器非常不同的组件值。

什么是正确的? WebEnch 设计或数据表示例?

感谢您的帮助!

此致、

费伦茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferenc、

    两者都可以工作、我建议您参考数据表原理图、也可以参考数据表中的表2。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!