This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28880:满足 UL 2类功率限制要求的24V 电流限制解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28880, TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771162/ucc28880-24v-current-limiting-solution-to-meet-ul-class-2-power-limits

器件型号:UCC28880
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2663

我有一个24V 输出150W 交流/直流转换器为两个电路供电、每个电路均可限制在96W 以下 、我正在寻找 一个限流解决方案来帮助我满足 UL 2类功率限制。  您能否推荐任何已通过 UL 认证并符合相应标准的产品?  电压为24VDC、电流<= 3.75A。  谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan

    我不清楚您的问题。 您是否正在寻找一个将两个 DC/DC 级的输入电流限制为3.75A 的器件?

    您还提到了器件型号 UCC28880。 这与 UCC28880有何关系? UCC28880是一款低功耗交流/直流离线转换器、可从交流或高压直流输入产生高达3W 的功率。 它与高功率级交流/直流转换器的电流限制无关。

    根据您的需求、TI 的电子保险丝、负载开关或负载共享控制器等产品可能是您的理想选择。 您可能还需要考虑使用 TI 电流感应放大器来驱动电路、从而实现您所需的行为。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:我所寻找的解决方案无需是 UCC28880、因为我的主要兴趣是寻找一种解决方案、帮助我满足 V 和 I SHARED 的 UL 2类标准。 您能推荐一款控制器吗? 我可以找到电子保险丝/负载开关。 Thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan

    由于您将 UCC28880列为器件型号、因此此主题分配给我们的交流/直流电源控制器产品专家的错误信息、我是这些产品的成员。 我将向我们的电子保险丝和负载开关产品专家重新分配、以获得进一步的帮助。 他们将接管支持。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    您可以考虑使用 TPS2663或 TPS1663进行功率和电流限制。 如果您对此器件有任何疑问、请告知我们。