This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:适用于高电流应用的 LM5050

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2411, TPS2413

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771296/lm5050-1-lm5050-for-high-current-application

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件:TPS2411TPS2413

大家好、

我的客户希望将 LM5050用于高电流应用(250A)、并面临一个难题:由于 SD (REG)相当高且 RDSon 较低、MOSFET 无法完全导通。

为了获得20mV 的稳压正向 VSD 阈值(20mV)、必须施加至少50A 的电流、这会在 Oring FET 上产生大量热量、并 严重影响效率。

对于如何将 LM5050用于高电流应用和低 Rdson (<1Mohm)、您有什么建议吗? 也许可以添加耗尽型 FET 来获得漏极感应引脚上的小压降?

谢谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen Wei-Hao、

    对于250A、客户使用多个并联 FET 来共享负载电流和功率耗散。
    客户是否在这里使用多个 FET?

    如果工作电压低于16V 且接近12V、则 TPS2413或 TPS2411不会调节 VDS (20mV)、并且可用于高电流应用、因为它具有300uA (LM5050为30uA)的更高栅极电流强度。

    OUT 引脚的典型值为3.2uA (8uA)、因此我们需要通过 JFET 或耗尽型 FET 的大量电阻。
    从漏极到 OUT 引脚和 GND 的电阻分压器可以正常工作。

    但如果电压电平适用、我们强烈建议在此处使用 TPS2413或 TPS2411。

    您能否让我们更详细地了解在高电压下需要250A 的客户应用?

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    我已在单独的电子邮件中回复您、我们可以在邮件中进行更详细的讨论。

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao