This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970反极性问题

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295, CSD16301Q2, BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770702/bq2970-bq2970-reverse-polarity-issue

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件:BQ24295CSD16301Q2CSD

我之前被告知、在反极性情况下、BQ29700将使充电 FET 保持在关闭状态。 放电 FET 的体二极管正向偏置、因此放电 FET 栅极的状态无关紧要。 事实证明、BQ29700不能很好地将充电 FET 的栅极保持在关闭状态... 我实现了具有 ECH8697R 背靠背 N 沟道 FET 的 BQ29700、作为 BQ24295开关充电器电池输出上3.7V 18650锂离子电池的外部保护。 当您向后插入电池时、放电 FET 体二极管正向偏置、并且充电 FET Vgs 保持在0.9-1.0V 左右。 遗憾的是、这允许充电 FET 传导非常大的电流(>1A)并消耗非常大的功率。

请注意、ECH8697R 的 Vgsth 为0.5-1.3V、略低于 CSD16301Q2 0.9-1.55V 的 Vgsth (用于评估板)、但我认为改用 CSD FET 不会解决此问题。 从我们的电路中移除所有反向电流路径后、BQ29700能够将充电 FET 保持在关断状态、但没有可保护的电路。

是否可以采取任何措施来解决此问题? 可以在电池和保护电路之间添加单独的反极性保护 FET、但保护电路实际上不需要保护电路!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    您需要使用单独的 FET 来实现反极性保护、因为您似乎被错误告知 bq2970提供反极性保护。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、实际上是您错误地告知我在反极性事件期间充电 FET 关断、但至少现在我知道它不是有缺陷的器件...

    在进一步考虑这种情况后、可能的解决方案是在电荷 FET 的栅极源极之间添加另一个 N 沟道 FET (Vgsth 非常低)、如所附的原理图所示。 如果电池反向、则电流开始流过放电 FET 的体二极管并流过充电 FET 的高电阻、但 Q2的 Vgs 上升到其阈值以上、并将充电 FET 的栅极拉至其源极以将其关闭。 这会导致 VSS 下降、从而进一步增强 Q2、从而确保充电 FET 关断。 添加此 FET 是否存在任何潜在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我对这种错误信息表示歉意。 您能不能给我指出这个帖子,以便我纠正它。

    您拥有的方案适用于我们的大多数其他监测计原理图。 请参阅以下用户指南中的原理图:
    www.ti.com/.../sluubp4.pdf

    您的原理图中的 Q2是 P 沟道 FET、但您的说明中显示为 n 沟道。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onyx 您好、原始问题/答案是: e2e.ti.com/.../743371

    感谢您向 BQ27750高侧保护器件添加了 FET、我之前没有查看过该器件或其用户指南。 请注意、BQ27750 EVM 用户指南中的额外 FET 位于高侧放电 FET 上、其栅极至充电接地、但其想法与低侧充电 FET 类似。

    我的原理图上的 Q2与背靠背 FET 具有相同的符号、这些 FET 都是 N 沟道、并显示了体二极管、以使其更加清晰。