请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS560430 您好!
如果我使用 TPS560430X3F、在3.3V 固定输出电压下、我是否必须在 FB 引脚上使用分压器、
还是应该仅将其连接到输出电容器上的 Vout?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果我使用 TPS560430X3F、在3.3V 固定输出电压下、我是否必须在 FB 引脚上使用分压器、
还是应该仅将其连接到输出电容器上的 Vout?