This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:融合设计错误->'调用错误的目标#39;

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770631/ucd9244-fusion-design-error---target-of-an-invocation-error

器件型号:UCD9244

大家好、团队、

希望你们做得好。 如果您有机会、您可以帮助回答客户的问题:

当我尝试在连接了器件的情况下启动融合设计时、尤其会遇到错误:"加载或运行应用库时出错。 调用的目标引发异常"

当我在融合设计方面遇到问题时,我通常会得到“调用错误的目标”,或者如果我可以打开融合设计,那么当我尝试对 UCD9244芯片 UCD9244器件进行编程时,我会遇到特定错误。 导入时,PHASE_INFO 似乎无法正确写入。  

我使用的是 Fusion Design 7.1.1版。 我有一台 Windows 10 64位计算机。 电路板上有一个 FPGA。

e2e.ti.com/.../UCD9244-_4000_-PMBus-Address-39d-Project-VID.xmle2e.ti.com/.../UCD9224-_4000_-PMBus-Address-26d-Project.xmle2e.ti.com/.../UCD9244-_4000_-PMBus-Address-104d-Project.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    我们将有人来看看这个问题。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢钱。 客户可以致电以解决此问题、因为他们已经在现场部署了电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    因为我们离线支持此案例。 我要关闭此帖子。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢钱