This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:适用于 BQ25600的高输入电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25606, BQ25601D, BQ25890H, BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770900/bq25600-high-vin-for-bq25600

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件: BQ2560BQ25601DBQ25890HBQ25898D

您好、先生、

BQ25600是否适用于14.4V 输入电压? 建议的规格为13.5V。 绝对最大值为20V。

BQ25606和 BQ25601D 是否具有快速充电功能

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Terry、

    您在 BQ25600上施加14.4V 的输入电压;但是充电器将处于 VBUS OVP 保护模式、这意味着转换器将被禁用。 建议的工作范围低于13.5V。

    您能否澄清一下"快速充电"功能的含义?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    感谢您的回复!

    "快速充电"、通过 D+/D-通信获得更高的 VBUS 输入

    www.qualcomm.com/.../quick-charge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Terry、

    此充电器没有此功能。 您可以改为查看 BQ25890H 或 BQ25898D、以便利用 D+/D-线路实现高电压 DCP 检测和编程。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    明白了。 非常感谢您的回复~