This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:负5V 软启动电路

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65133
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770151/tps65133-soft-start-circuit-for-negative-5v

器件型号:TPS65133

您好!

我将在我的应用中测试 TPS65133、我遇到的问题与 论坛中讨论的问题相同。 负5V 由于运算放大器的重负载而无法正常工作。 我的运算放大器在-5V 时需要大约70mA 的电流。

我无法切换运算放大器、因为没有任何使能引脚或断电引脚。

是否有可能在 TPS65133的末尾添加一个针对负5V 电压的软启动电路? 我看到 TI 有多个负载开关 IC、但仅适用于正电源电压。

我该怎么做?

谢谢、Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年12月2日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TPS65625的 VPOS 和 VNEG 输出在启动时均受限(软启动)电流、输出电压以可控方式增加、因此我认为不需要任何额外的软启动电路。 我在启动时为 VNEG 上存在75mA 负载的 TPS65133EVM 通电、并且在启动和达到调节时未发现任何问题。 请参阅下面的示波器图。 您的设计中是否推荐了元件值电容和电感器?

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    是的、我有推荐的组件。 我使用评估板测试了 TPS65133。 我的输入电压为3.3V、我不会得到75mA @-5V、它大约为-4、4V。 当我采用正常负载电阻器时、TPS65133的工作效果优于我的运算放大器。 我认为问题是我的运算放大器、它们在启动时不充当实际负载电阻器。 这可能是因为不能 同时获得+5V 和-5V。 我在 TPS65133评估板上连接了示波器击穿、并将运算放大器作为负载。 正电压达到5V、负电压变为+0、7V、我想 VNEG 的电流处于电流限制范围内。 这就是为什么我要询问软启动电路或负 电压的负载开关。

    是否可以在 TPS65133末尾添加一个针对负5V 电压的软启动电路或一个负载开关?

    谢谢、

    Michael

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、

    我在我们的产品系列中也没有看到用于负电源的负载开关。
    如果您使用负载开关断开运算放大器负载的正电源并仅在负电源达到稳压后启用该电源、该怎么办? 我希望这种方法适用于您的应用。

    此致、
    辽卡特