您好!
我将在我的应用中测试 TPS65133、我遇到的问题与 论坛中讨论的问题相同。 负5V 由于运算放大器的重负载而无法正常工作。 我的运算放大器在-5V 时需要大约70mA 的电流。
我无法切换运算放大器、因为没有任何使能引脚或断电引脚。
是否有可能在 TPS65133的末尾添加一个针对负5V 电压的软启动电路? 我看到 TI 有多个负载开关 IC、但仅适用于正电源电压。
我该怎么做?
谢谢、Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我将在我的应用中测试 TPS65133、我遇到的问题与 论坛中讨论的问题相同。 负5V 由于运算放大器的重负载而无法正常工作。 我的运算放大器在-5V 时需要大约70mA 的电流。
我无法切换运算放大器、因为没有任何使能引脚或断电引脚。
是否有可能在 TPS65133的末尾添加一个针对负5V 电压的软启动电路? 我看到 TI 有多个负载开关 IC、但仅适用于正电源电压。
我该怎么做?
谢谢、Michael
您好、辽卡特、
是的、我有推荐的组件。 我使用评估板测试了 TPS65133。 我的输入电压为3.3V、我不会得到75mA @-5V、它大约为-4、4V。 当我采用正常负载电阻器时、TPS65133的工作效果优于我的运算放大器。 我认为问题是我的运算放大器、它们在启动时不充当实际负载电阻器。 这可能是因为不能 同时获得+5V 和-5V。 我在 TPS65133评估板上连接了示波器击穿、并将运算放大器作为负载。 正电压达到5V、负电压变为+0、7V、我想 VNEG 的电流处于电流限制范围内。 这就是为什么我要询问软启动电路或负 电压的负载开关。
是否可以在 TPS65133末尾添加一个针对负5V 电压的软启动电路或一个负载开关?
谢谢、
Michael