This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:独立充电、电流协商等?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771647/bq25895-standalone-charging-current-negotiation-etc

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TUSB320LAI

我对 BQ25895有一些疑问:

1) 1)     BQ25895在下电上电后是否保留编程设置、并且不存在主机处理器? 器件已关闭、但电池需要充电。

2)     2) BQ25895如何在不使用 CC 信号的情况下协商电流? 我读取的所有值都表示更高的电流需要 CC 信号。  我怀疑 D+/D-将只协商500mA。 我需要3A。

3) 3)     BQ25895能否与接收数据的处理器一起接收 D+/D-信号? 这会导致信号争用吗?  我是否需要改用开关?  建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregory、

    很棒的问题!

    关于1、如果从 VBUS 和 BAT 上移除了供电或者 VBUS 或 BAT 都被应用、并且看门狗定时器到期、寄存器复位为默认值。 看门狗计时器可通过 I2C 禁用。

    关于2、BQ25895不是独立的 USB Type C 兼容。 它与 USB BC1.2以及一些其他 HVDCP 适配器兼容、在 D+/D-线路上执行协商。 如果 D+/D-线路短接且 ILIM 电阻器设置为最大输入电流、则充电器输入电流最大为3.25A 为了实现与 USB type C 电源的完全兼容、您需要另一个 IC、如 TUSB320LAI 和主机软件。

    关于3、BQ25895仅在 VBUS 上电后的前2秒内自动通过 D+/D-线路进行通信。 之后、它们变为高阻态。还有 I2C 来强制通信。 许多客户只是在2秒后阻止通过 D+/D-线路进行通信。 一些客户使用的开关与 BQ25895EVM 上的开关类似。

    此致、
    Jeff