This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138系列:实用设计指南( slua779a )

Guru**** 2814285 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768650/ucd3138-ucd3138-family-practical-design-guideline-slua779a

器件型号:UCD3138

尊敬的

关于 实用设计指南( slua779a )第22页 -> 4.3段 UCD3138和 UCD3138064复位引脚的 RC 时间常数建议

图4-2中,什么是可靠的修剪? 建议的时序是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可靠的修整操作意味着 UCD 将修整值加载到相应的修整寄存器中、该操作需要足够的 V33电压、因此、我们建议 V33启动电压和复位引脚电压波形与图4-2中的波形类似
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否能回答您的问题?