This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80校准- CC 增益

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771257/bq40z80-bq40z80-calibration---cc-gain

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

 

 

 

 

 

 

我应该如何计算 bqstudio 之外的 cc 增益浮点值。 我使用 MIIC-204 iPort/USB 器件对 bq40z80芯片进行编程。 我注意到,在其它芯片上,使用了 xemics 转换过程来查找4字节表示。 bq40z80是否有类似的东西。

从40z80校准表中、

CC 增益= ICC/(ADCcc-(电路板失调电压+cc 失调电压)/cc 失调电压样本)

 

例如

我的 ICC =-1001mA

ADCcc =-531

电路板偏移= 0

CC 偏移= 0

CC 偏移样本= 64

使 cc 增益=近似值。 1.88512

是否有人可以将该十进制值转换为4字节等效值、我可以将其编程到40z80。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它是一个32位的浮点 IEEE754二进制单精度值、如果是通过制造商访问权限编写的、则以小端字节序编写。

    因此1.88512为0x3ff14b9d、并且被写入 df 为9d 4b f1 3f