This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:最小 PWM 频率和脉冲宽度是多少、而是使用 SS 线路启动的速度是多快?

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770330/tps92691-what-is-the-minimum-pwm-frequency-and-pulse-width-and-how-fast-can-it-start-using-the-ss-line-instead

器件型号:TPS92691

大家好、我们希望使用 TPS92691在"灯槽"模式下控制一些 LED、例如、以大约每秒1次到每秒60次的速率脉冲1-10毫秒。 器件数据表未提及任何最小 PWM 频率、但评估板数据表指出最小频率约为100Hz。 是否有最小频率和脉冲宽度、如果有、它们是什么?  此外、如果改用 SS 线路、它的启动速度有多快?  我们需要短脉冲(~1毫秒或更短)。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    TPS92691未设计为以您计划使用的方式在选通模式下使用。 使用 SS 进行频带的问题是、启动时间本身可能大于1ms、因为它必须在 PWM 信号之前为输出电容器充电。

    如果使用 PWM'ng 进行脉冲、则当 PWM 处于低电平1秒时、输出电压将下降、因为我们对器件进行三态处理、并且不进行切换以保持输出电压。 因此、当 PWM 为高电平时、我们可以遇到开关电流为开的过流情况。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、非常感谢大家的回答。 我们似乎能够以大约30Hz 的频率运行它、这是否能够与 PWM 信号配合使用? 此外、PWM "打开"的最短时间是多少? 4% min 实际上是 PWM 频率的函数、还是以微秒为单位、例如166微秒为单位、与频率无关?

    非常感谢、
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    30Hz 是可以的、但关键是在输出端具有足够的电容、这样它在 PWM 关闭期间不会下降太多、因此您不会触发过流。 30Hz 的4%只是一个保守的例子。 如果您想突破极限、最小 PWM 导通时间取决于开关频率和控制环路的环路响应。 请注意、开关频率由 Rt 决定。

    例如:如果您的开关频率为400kHz、则400kHz 上至少需要20个开关脉冲、并且环路必须保持稳定、并且 LED 电流已达到受控水平。 当 PWM 首次变为高电平时、您将需要使用电流探头来监测 LED 电流、并查看 LED 电流何时斜升并在200kHz 开关频率下至少20 PWM 周期内保持稳定。 这是系统中可以实现的最短 PWM 时间。 这是因为当您对输出电流进行 PWM 处理时、它是一个采样系统、LED 电流必须在一定的采样时间内达到受控水平。

    对于上述示例、如果您完成了正确的设计、您可以获得20个400KHZ 脉冲的最短 PWM 导通时间、转换为50us。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细回复!