This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:现代 SMT REF200替代产品或替代产品

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200, TLV9061, TLV9062, REF102, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771285/ref200-modern-smt-ref200-replacement-or-alternative

器件型号:REF200
主题中讨论的其他器件: TLV9061TLV9062REF102TL431LI

您好!

采用微型设计、并且正在寻找仅采用"巨型"SOIC 封装的可生成 REF200的替代产品或替代产品。 (2)需要电流源和电流阱的单独、非常小的器件可能是可行的。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zebryk、

    REF200是一款用途广泛的器件、但我们没有更新版本。 如果您需要 REF200提供的特定功能、则可能会以分立方式构建这些功能。 电压基准+电阻器可用作电流源或灌电流。
    本应用手册介绍了一些基础知识。 并不总是需要放大器。 www.ti.com/.../sbva001.pdf


    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marcoo、

    该应用手册由 Burr-Brown 提供、自2000年起。

    人们预计19年来会有一些更新。

    供参考、我们将使用 TLV9062 或 TLV9061的(2)。

    我们需要这种尺寸的解决方案来实现微型医疗产品。

    成本不是很重要。

    您能给我们指出一些比 REF102更适合的特定"电压基准"或其他器件吗?

     谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zebryk、

    该应用手册适用于我们的整个 TI 串联电压基准产品系列:
    www.ti.com/.../products.html
    最小的串联电压基准是低于 I 的 REF33xx 系列、在 QFN 中可用。 此应用手册也适用于此器件。
    www.ti.com/.../ref3330.pdf

    另一种选择是使用'431器件、如 TL431LI。 请参阅数据表上的图37以了解灌电流。 该解决方案可能不是最小的、但非常灵活。
    www.ti.com/.../tl431li.pdf

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcoo、

    很棒的建议!
    有很多东西要学习。

    谢谢、