This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:内部模块电源("过流故障控制器")

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770155/tps40170-power-supply-for-internal-block-overcurrent-fault-controller

器件型号:TPS40170

ohi 团队、

我的客户 遇到 OCP 问题、即 检测到 OCP 早于配置设置。

根据客户的说法、 为了强化 PGND 引脚和 Cin 电容器的 GND 之间的模式、改进了它。

因此、客户希望 确认以下几点、 以猜测导致该问题的原因。

根据方框图、    "过流故障控制器"方框的电源似乎是 VIN 电压。

-上述理解是否正确?

-什么是"过流故障控制器"块、AGND 或 PGND 的接地参考?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流限制基于顶部和底部 FET 的 Rdson 检测。 对于顶部 FET 检测、VIN 和 SW 引脚是基准。 底部 FET 感应的是 PGND 和 SW。 ILIM 电阻器以 PGND 为基准。 如数据表中所述、SW 节点上的振铃会影响电流限制。 改进输入旁路可能会改善振铃。 最好尽可能遵循数据表中的 PCB 布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    但我的客户对   数据表功能方框图中显示的"过流故障控制器"所提供的电源和接地基准有疑问。

    请告诉我"过流故障控制器"内部模块的以下两个问题

    1、该块的电源 VIN 电压是否为?

    2.该块的接地基准是 AGND 还是 PGND?

    此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题非常详细。 OCP 块很复杂、具有来自 VIN 和内部稳压器的输入。
    此外、由于主 OCP 块内部有多个子块、因此该块将同时具有 AGND 和 PGND 基准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克-圣、

    感谢您的评论。

    但客户强烈要求获得该信息。

    数据表(I 已连接)中的 OCP 电路中有一个图(图-19)显示了小块。

    您能否显示电源(VIN 还是内部稳压器?) 和 GND 基准(PGND 或 AGND?)  每个块("A"到"H")的说明?

    e2e.ti.com/.../OCP_D630ED30C330AF30F3564F55443008548F305B30_.pdfBest此致、

    H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Someno、

    请分享客户面临的实际问题(波形、原理图和布局)的详细信息。 让我们推动调查根本原因。 我不认为,即使客户有此信息,它在解决问题方面也会有任何好处。
    请直接通过 ambreesh@ti.com 将电子邮件发送给我们,我们可以详细讨论此问题。

    Ambreesh