This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576:稳定性研究

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770817/lm5576-lm5576-stability-study

器件型号:LM5576

大家好、

我是新手、我使用 LM5576构建5V 电压。 现在、我尝试对电源进行建模(我使用了 LTSPICE)以研究其稳定性(增益裕量)。 我使用了数据表中提供的应用原理图。

有人能帮我解决这个问题吗?

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为 Webench 是您入门的良好起点。 如果您转到此产品文件夹、右下角有一个"设计工具"选项卡、您可以在此处输入您的要求
    www.ti.com/.../LM5576

    下面是一个5V 设计示例
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    感谢您的回答。 我通过 webench.ti.com/.../SDP.cgi 获得了我正在寻找的结果(波特图)。

    但我有最后一个问题、如果我使用 LM5576的 SPICE 模型、TINA 的结果是否相同?

    谢谢、

    皮埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    我还没有对两个仿真模型进行比较、但您可以尝试使用 Spice 模型、看看您是否对 webench 有类似的答案。

    谢谢
    -Arief