请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27426 主题中讨论的其他器件:BQ24232、 BQSTUDIO
您好!
我之所以写信是 因为 我在阅读技术参考文档后需要做一些澄清。 请帮我回答以下问题:
1-如何在负载模式下确定恒定功率和恒定电流? 这将如何影响监测计的性能?
我将此监测计连接到为嵌入式系统(微处理器+音频+ WiFi 模块)供电的 BQ24232。
2 -锥形电压是否属于子类82或109? 充电终止时的电压也是如此。 表7-2和第7.4节似乎有些不一致。
3 -在第4.1节的步骤8上、为了读取/写入设计容量、它是否应该不应该从0x46开始? 根据表7-2、设计容量的偏移量为6。