This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:BQ25601 VQON

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771088/bq25601-bq25601-vqon

器件型号:BQ25601

尊敬的,

我们需要检查 QON 引脚的上拉电压、该电压大约为 BQ25601。 可以帮您检查一下吗?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sundy、

    /QON 大约是 VBUS 中较高的值- 1.4V (典型值) 或 VBAT - 0.7V (典型值)、钳位在6V。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    您是说内部 VQON 电压为1.4V 吗?

    我想了解 VQON/VPULL-UP 的确切电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sundy、

    上拉电压 VPULL-UP = max (VBAT - 0.7V、VBUS - 1.4V)。


    此致、
    Joel H