This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432:TL432脉冲延迟/响应时间

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TL432, TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771003/tl432-tl432-pulse-delay-response-time

器件型号:TL432
主题中讨论的其他器件: TL431TL431LI

大家好、

我的客户正在寻找 TL432的延迟响应作为比较器、数据表中未指定此规格。 请向我们咨询。

谢谢你。

此致、

魏浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    对于比较器延迟响应、您是否在寻找 Vref 通过其 Vth 后 VKA 进行切换所需的时间?

    查看以下应用手册:


    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您的回复、没错。 我的客户将 TL432配置为用于保护的比较器、他们希望知道 Vref 通过其 Vth 后的响应时间。

    非常感谢。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-Hao、

    压摆率在很大程度上取决于电容器、但根据应用手册的图2、压降需要小于1ms、但我不确定该电路上的输出电容器。

    www.ti.com/.../slva987.pdf

    我之前在没有输出电容器的比较器应用中测试了我们的新器件 TL431LI、我测量的电流大约为1us。 下图适用于 TL431LI。  TL431应稍慢一些、但仍在几 us 之内。 延迟是特定于系统的、因为添加输出电容器会增加延迟。

    -Marcoo Z