This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:EVM 原理图

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771289/tps23755-evm-schemtic

器件型号:TPS23755

你(们)好

我对 EVM 原理图有几个问题、我是说、下面链接的第4页。

使用陶瓷电容器代替 电解电容器作为 C12是否没有问题?

2.为什么使用可变电阻器作为 R23&R26? 是否可以将固定的20Ohm 和100Ohm 电阻器用作 R23&R26?

3、为什么 A1/2/3/4连接到 RSNS/VSS/VDD/漏极? 根据数据表、这些引脚仅用于将 IC 紧密连接到 PCB 上、对吧?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Takahashi-San、

    通常是电解电容器、因为 ESR 可为直流/直流提供稳定性。 在本设计中、C12具有可忽略不计/未指定的 ESR、因此可以使用陶瓷电容器代替它。 在较高的功率水平下、通常情况并非如此。

    2.我们使用 电位器,以便客户可以试验不同的上升和下降压摆率。 可以使用固定值。

    3.这些结构锚固销的位置非常靠近相应的销钉。 它们无法正常工作。 它简化了布局、只需将这些引脚连接到最近的锚固件即可。 此外、它还提供了一些额外的铜来散热。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PD 应用工程师