请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23755 你(们)好
我对 EVM 原理图有几个问题、我是说、下面链接的第4页。
使用陶瓷电容器代替 电解电容器作为 C12是否没有问题?
2.为什么使用可变电阻器作为 R23&R26? 是否可以将固定的20Ohm 和100Ohm 电阻器用作 R23&R26?
3、为什么 A1/2/3/4连接到 RSNS/VSS/VDD/漏极? 根据数据表、这些引脚仅用于将 IC 紧密连接到 PCB 上、对吧?
此致、
北井高桥