This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824OEVM:不同的问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771123/tps259824oevm-different-question

器件型号:TPS259824OEVM
主题中讨论的其他器件:TPS25982

您好!

我对 TPS25982组件有疑问。

首先、它是否存在任何计算法来定义两次重试之间的延迟(对于"RETRY DLY"电容器)?

是否还有公式定义了重试次数?  在规格中、这并不清楚。

我的最后一个问题是关于产品状态以及何时提供?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    欢迎使用 E2E!
    我将就您的问题与您联系。 同时、您能否分享您的应用用例和规格。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回答!

    我还需要此组件来保护电源转换器和电机控制、防止电机启动期间出现浪涌电流和电流过冲!

    持续而言、消耗电流最大为5A、峰值为7A。
    但我不知道重试次数和当前的延迟。

    此致、

    皮埃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pierre、

    感谢您提供有关用例的信息。

    对于 TPS25982x 器件、CNTREY 和 CRETY_DLY 电容器组合决定了"重试次数"和"自动重试延迟时间"。
    我们正在开发设计计算器、以便与产品一起发布。 那么、现在、表3。 提供了相关指南。

    例如、对于 CNTREY 为10nF、对于 CRETRY_DLY 为10nF、将为您提供4个"重试次数"和416ms 的"自动重试延迟时间"。

    此致、
    Rakesh