您好!
我们正在测试电池平衡功能、并且已经看到电压较高的电池正在正确放电、数据如下所示。 这是使用符合 ChemID:2123的电池执行的。 已将有效的学习周期加载到 FG。 我已附加了我们正在使用的黄金文件。
我们看到两个问题:
- 当电压与较低电芯匹配时、较高电芯不会停止、它会继续工作、当它接近15-20mV 的差值时、它会切换并开始平衡另一个电芯。 这似乎无限期地继续下去。 当电池的标称值在~0mV 以内时、为什么不会停止? 是否有需要设置的特定寄存器设置来定义停止电压差阈值?
- 电池平衡意味着较高的电池正在放电、因此会失去容量。 但是、电池容量百分比已读回、但仍报告100%(即使如图所示、电池已在~15mA 下放电~15小时、因此我们的3500mAh 电池失去了~225mAh 电量、即~6.4%。 我们的期望是 FG 将跟踪内部电池平衡 FET 产生的容量差异、因为感应电阻器不会看到任何电流流过 FET。 我们还希望该算法将考虑电压电平以确定容量电平、而不仅仅是库仑计数器。 这是我们的一个问题、因为我们将依赖最小 RSOC 来实现平衡寄存器(0x4714)、如果电池继续平衡、但 SOC 没有减少、则平衡将永远不会达到该限制、电池将完全放电。 是否存在设置问题?
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SL_5F00_GoldenFile.txt