This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:E6PM

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350-R1, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771466/bq76940-e6pm

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350-R1BQ77915

您好!

我想知道 BQ76940到底是如何平衡电池以及 CHG 和 DSG 引脚的功能的。

如果假设某些电池超过 OV 阈值,那么我是否应该在 CELL_Balance 寄存器中启用该特定电池,然后禁用 CHG 并启用 DSG? 请详细解释、

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    希·瓦伊有限公司

    数据表中介绍了 BQ76940电池平衡功能、本文档中还有一个详细介绍的长部分: www.ti.com/.../slua749a.pdf

    CHG 和 DSG 引脚响应器件中的故障条件(请参阅数据表的 FET 驱动部分)。 如果一节电池超过 OV 阈值、器件将自动禁用 CHG FET。

    电池平衡有许多不同的方法。 我们通常建议在特定阈值电压(例如3.9V)之后的充电期间进行平衡。 这是因为在较低的充电状态下、电池间的电压变化会更大。 如果您想查看一些示例算法、我建议阅读《BQ78350-R1技术参考手册》中的"电池平衡"一章(这是一个许多与 BQ76940搭配使用的配套控制器): www.ti.com/.../sluubd3d.pdf
    此外、您还可以观看本视频、了解 BQ77915电池平衡功能、该功能介绍了其算法: www.youtube.com/watch

    此致、
    Matt