This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77904:负载检测问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770983/bq77904-load-detection-issue

器件型号:BQ77904

您好!

我目前正在使用 2个串联 BQ77904的6节电池管理系统。 每个器件都有3节电池、LD 引脚通过470k Ω 电阻器和二极管连接到 GND。 当电池发生过流故障时、仅关闭负载以消除过流故障是不够的。 在拔下负载电缆之前、电池无法正常工作。  

请给我建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasin、
    请参阅 bq77904数据表的图24、尽管这显示了 UV 的电流、但这很有帮助。 当负载导致 OCD 时、PACK-将被负载上拉。 当一个电子负载被关闭时、它仍将在它尝试测量电压时提供一个负载、它可能大约为1mA。 当连接到电路时、由于负载上拉 PACK-、它可能会显示非常低的电压。 RLD_INT 通常为250k 欧姆、VLDT 通常为1.3V。 因此、超过5.2uA 的负载将阻止负载移除检测。
    检查负载的规格以查看其是否具有较低的电流设置、但通常需要断开电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295。 感谢您的回答。
    当系统消耗230uA 电流时、我需要移除 OCD 故障。 是否有任何解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yasin、
    bq77904没有 LD 比较器(VLDT)的可调阈值。 您可以将外部电阻器值调整为 LD、这将影响 UV 恢复和电流恢复。 您可以使用比较器电路设置自己的阈值、将 LD 保持在阈值以上、当电压处于某个限制范围内时、将 LD 拉至低电平。 当适合恢复时、您的电路可以测量电流并类似地将 LD 拉低。 选择一种适合您系统的方法。