This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于高直流输入电压应用的参考设计

Guru**** 2309050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771399/the-reference-design-for-high-dc-input-voltage-application

您好!

请求:70-110VDC 输入、 12V/2A 输出 、隔离式或非隔离式

我是否可以询问是否有任何参考设计符合此要求? 由于客户需要变压器、因此找到可利用变压器 BOM 的参考设计非常重要。

请在这种情况下提供帮助?

非常感谢!

C.T.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、C.T.、  

    我建议并鼓励您使用 WEBENCH 电源设计器为您的高 DCVIN 电源供电: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator  。

    根据您指定的参数、WEBENCH 为12VOUT/2A 电源生成了102种不同的设计。  根据此设计最重要的标准、您可以单击"排序依据:"、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。  

    选择一个设计
    输入:直流70V - 110V 输出:12V、2A

    如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。   如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复并告知我们。  

    感谢您使用 E2E、

    ~Leonard