This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:基准电压引脚用法

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770269/tl494-reference-voltage-pin-usage

器件型号:TL494

关于 TL494的使用、我知道10mA 可在+5V 基准电源的引脚14外部使用。  在分流至接地的情况下、在该输出上使用的旁路电容是否有任何限制?  或者、换句话说、如果有大值的旁路电容连接到+5V 电源引脚、那么部件内部是否会有任何不良反应;即导通或关断瞬态、或者介于两者之间的任何时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ralph

    TL494数据表(第5页)的第7.5节"电气特性参考"部分显示"短路输出电流设置为25mA"、并在脚注中提到"短路持续时间不应超过1秒。"

    在启动期间、该旁路电容器将充当短路。
    您应该限制旁路电容器的电容、以确保 REF 引脚不会提供超过1s 的25mA 限值。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这是我需要的信息。  非常感谢!