This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:闩锁问题、内部短路

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770022/tps54336a-latch-up-issue-internal-short

器件型号:TPS54336A

大家好、

客户询问后锁扣问题

 我遇到了 TPS54336稳压器的闩锁问题。  当我以22V 电压为我的电路加电(在空载条件下)时、工作正常。  但是、当我在24V 时执行此操作时、芯片瞬间作用为大约50%的死区短路。  (该器件的绝对最大额定值为30V。)  如果我尝试以较低的电压为其重新供电、则该部件仍然短路。  (换言之,它似乎已被永久损坏。)  虽然我还没有证明这是事实,但我有很多传闻证据显示,这些“短接”装置在夜间不能通电时会自我愈合。  是否有任何想法会导致这些奇怪的症状?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshwa、
    是否要上传原理图和波形?
    因为现在是中国的新年,所以反应会很慢。
    BRS、
    Edwin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我已经解决了我的问题。

    首先、没有闩锁情况。  被短路的部件仍然保持永久短路。

    问题源于输入电容太小。  尽管 Web Bench 程序说10uF 就足够了、但在达到所应用的值之前、输入电压波形在加电时会过冲5V 或更高的电压。  由于我们的电源电压为24V、这通常足以杀死器件。  通过将电容增加到47uF、我能够严重抑制振铃并防止出现此问题。