This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62152:TPS62152输出电压、无输入电压

Guru**** 2814775 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771157/tps62152-tps62152-output-voltage-with-no-input-voltage

器件型号:TPS62152
主题中讨论的其他器件:TPS62147

您好!  

我想知道、当输出看到输入悬空或接地的电压时会发生什么情况? 这是否会超出输入电压+0.3的绝对最大值? 那么、在未连接负载的情况下、输出端的 maxmimum 将为0.3V?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电流将流经 ESD 保护二极管进入输入端、可能为器件加电。 是的。 是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mat、

    请参阅产品页面上的此应用手册、该应用手册旨在准确回答此问题: www.ti.com/.../slyt689.pdf

    从 Vout 到 Vin 的"二极管"只是高侧 FET 的 p-n 结。 它不是 ESD 结构。

    此外、请查看适用于新设计的新型、小型、更精确的 TPS62147/8。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了,谢谢 Chris 和 Clemens!

    此致、

    Matthias