请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好!
我使用 BQ24650为18V 10Ah LiFePO4电池充电。
我有几个问题、请回答:
我在数据表中看到 D1 (电流方向保护)位于 MPPSET 网络之后、但在 EVM 中它之前。 在计算 MPPSET 分压器时、除了考虑 D1上的压降外、这两种配置之间是否存在任何差异?
2.我可以添加反极性保护吗? 低侧、如附件中所示、还是高侧、而不是 D1? 我之所以提出这一点、是因为我可能需要使用齐纳二极管来降低 NMOS 栅极上的电压(或在 PMOS 上增加电压)。 这会干扰 MPP 操作吗?
3.R5 + C1的用途是什么? (EVM 中的 R1、C4)?
4、能否在 R5/C1之前放置二极管(D1)和/或反极性保护?
谢谢、