This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:如何开关稳压器 LM317

Guru**** 2541270 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317, CSD25501F3, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768981/lm317-how-to-switch-on-off-voltage-regulator-lm317

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件: CSD25501F3TPS22810

尊敬的 TI:

我有使用 LM317的3.3V 稳压器模块。 我想使用 BC557/BC547晶体管通过外部电压切换输出、因为我在外部电压较高时获得输出。 当外部电压较低时获得零输出。

请帮助创建此电路

 3.3V 电路低于

谢谢你

相关信息  

kannannatesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    完全禁用输出的唯一方法是断开输入。

    输入电压和最大电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    关闭 LM317没有简单的方法。 但是、当 R2短路时、您可以借助晶体管将输出电压降低至约1.25V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    正如 提到的、由于 LM317没有使能功能、输出将随输入电压升高、直到实现调节(Vin 超过 Vout + Vdo)。

    我们确实拥有许多包含使能功能的线性稳压器和 LDO。 通过在参数搜索中选择启用功能复选框、可以找到这些参数

    www.ti.com/.../products.html

    参数搜索是查找最适合您应用的线性稳压器或 LDO 的最快方法。 当您输入包括输入电压、输出电压、输出电流和其他所需功能在内的应用参数时、您可以快速浏览我们的产品系列。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    输入电压为12v、

    最大电流2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BC557用于信号、而不是大负载;它的开关电流不能超过100mA。 可以将其替换为大型 P 沟道 MOSFET (例如 CSD25501F3或 DMP3099L)或专用负载开关(例如 TPS22810)、但正如 Ryan 所说的、使用具有内置使能功能的稳压器更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Clemens:

    我尝试另一种方法、即开关 lm317的输出接地。 这种方法在晶体管基极处得到1.5v、该值为0。
    但是、当我将晶体管基极触发为高电平时、我只获得2.8V 电压。 问题出在哪。 请提出任何想法、以获得具有压降的输出。
    我必须使用 lm317进行设计。 我无法为我的模块更改另一个稳压器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请显示您的电路原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens:

    我在上面显示了我的连接、这两个电路提供相同的输出2.8V。 如果您在我的电路中发现任何错误、请指出。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    您希望对 LM317的输出短路?? 好主意。 首先、大输出电流将流动、然后 LM317将进入热关断状态。 这是破坏 LM317可靠性和/或杀死 NPN 晶体管的最佳方法。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai

    很抱歉我做了错误的电路。 我是开关输出接地。 我在上面显示了正确的原理图    

    该电路在晶体管基极处得到1.5v、该电压为0。

    基极输入上的2.8V 为1。

    您能不能说错了  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在最后一个电路中、反馈电阻器(R1、R2)未正确连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natesh、

    正如 Clemens 已经提到的、R1和 R2在您的上一个原理图中采用了错误的接线方式。

    是的、当然、您可以使用晶体管来切换负载的信号接地返回电流。 最终、您可以使用具有低栅源导通电压的 n MOSFET。 这将使您能够在开关上实现更小的压降。

    您也可以将开关放置在其他位置。 在 LM317的输入线路上、您可以使用 PNP 晶体管或 p-MOSFET。 将开关置于稳压器前面的优点是、LM317的输出电压不受开关两端压降的影响。

    另一种选择是在 LM317的输出线路上使用 PNP 晶体管或 p-MOSFET。 但是、开关上的压降再次影响负载上的稳压电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回复、您能告诉我们 R1或 R2连接错误吗? 如果可以、请发布正确的有线原理图。

    再次感谢您的详细解释。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    反馈电阻器的连接方式必须与您所示的前三个电路中的连接方式相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Clemens:
    感谢您的支持

    相关信息
    kannannatesh