This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:图5至图8上的效率数据测试条件

Guru**** 2383440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770566/tlv62585-efficiency-data-test-condition-on-fig-5-to-fig-8

器件型号:TLV62585

您好!

我们的客户计划评估 TLV62585PDRL、他对数据表效率数据表图5至图8有疑问。

 这些数据  是使用 前馈电容器获取的吗? 如果您的团队评估这些数据、您是否能够披露测试电路。

此致、

TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    San Toshiro、您好!

    图中所示的效率结果 5-8在没有前馈电容器的情况下进行了测试。
    您是否要求效率测试的测试电路? 如果与此相关、则应使用 EVM 进行标准测试设置。

    如有任何疑问、请随时与我们联系。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 这解决了我们的客户问题。

    此致、