This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65631W:TPS65631W 立即关闭

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65631W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769658/tps65631w-tps65631w-turns-off-immediately

器件型号:TPS65631W

我将 TPS65631W 用于具有 AMOLED 显示屏的设计。  4.6V 会上升、然后在大约100us 后立即关闭。  我认为这不是启动期间的短路、因为它直到10ms 才会生效。  在无负载(AMOLED)的情况下、两个电压都正常(4.6和已编程的-2.4)。 正常 运行(非启动)期间、显示屏消耗约20mA 的电流。  我已经对显示屏执行了几项测试、我认为它们可以正常工作。

我正在寻找有关如何继续的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年8月2日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kenneth、

    您是否在4.6V 电压在100us 内启动和关闭的同时检查了器件的输入电源? 器件关断的一个原因可能是输入电源电压低于 UVLO 电平(欠压锁定)。 我建议将 VPOS、VNEG、VIN 和负载电流放在相同的示波器图上、看看它是否能够提供一些线索。 显示屏的稳态电流可能为20mA、但启动时消耗的电流要高得多、这最终将来自输入电源、因此会导致低于 UVLO 电平的毛刺脉冲。 您的应用中 TPS65631W 的输入电源电压电平是多少?

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我希望我的解释对调试这个问题有帮助。 我正在关闭此主题、但如果您有其他问题、请随意打开另一个主题或回复此主题。
    此致、
    辽卡特