This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65133:只有负电源运行

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770605/tps65133-only-negative-supply-operation

器件型号:TPS65133

您好!

    由于电路板空间受限、我们无法放置正输出组件(电感器和电容器)、只需要-5V 输出。  目前、我们看不到电感器上有任何活动(开关)、-5V 时也没有任何电压。 请提供建议。  

以下是我们的电路:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年12月2日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aaron、您好、感谢您安排帮助。 我想问您是否可以加快处理此事、因为我们的客户将在周一进行演示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此器件的设计需要 VPOS 升压电感器和输出电容器才能正常工作、即使您仅使用负电源也是如此。 未安装这些组件时、您会看到设备的预期行为。

    此致、

    辽卡特