This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:如何关闭输出

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770070/tps2121-how-to-turn-off-the-output

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS22810

大家好、团队成员

是否有办法关闭 TPS2121的输出?
是否可以将高于 Vref 的信号输入到 OV1和 OV2?
请告诉我是否有其他方法。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、  

    感谢您与 E2E 联系!

    如果两个输入均无效、TPS2121可输出高阻态。 但是、没有方法可以"关闭"输出或使能/导通引脚。

    我建议在您的系统中包含一个负载开关、例如 TPS22810。 这会将开/关功能添加到您的电路中。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 OV1和 OV2都高于 VREF 时、所有内部开关都会关闭、输出变为高阻态?

    如果是、您是否要更换开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小林您好、  

    我不确定我是否正确理解您的问题。 是的、如果 OV1和 OV2都高于 VREF、则输出将变为高阻态

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢黄

    我知道 TPS2121没有 EN 端子。
    我们正在研究将 TPS2121用作19V 和5V 电源多路复用器、但我想它是否可以用作 SW、通过控制 OV1和 OV、而不使用负载 SW。

    此致、