This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:用于相同的输入/输出电压

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771195/lm5170-q1-usage-for-same-input-output-voltage

器件型号:LM5170-Q1

大家好、我叫 Luis。

我目前正在寻找一个双向转换器、它允许我互连两组电压相同的电池(每个电池组为24V)。 我想知道 LM5170-Q1是否允许我这么做。 此外、如果它确实如此、如何调节从两侧流入的电流? 我能否实现嵌入式控制器来改变 PWM 信号? 该器件是否还具有电压或电流测量?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lius、您好!

    感谢您的关注。 您应参考以下参考资料。 它为12V 至12V、但可以修改为24V 至24V。 可以通过增加或减少功率电感器和 MOSFET 来调节功率级别。

    www.ti.com/.../PMP15035

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi