Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5170-Q1 大家好、我叫 Luis。
我目前正在寻找一个双向转换器、它允许我互连两组电压相同的电池(每个电池组为24V)。 我想知道 LM5170-Q1是否允许我这么做。 此外、如果它确实如此、如何调节从两侧流入的电流? 我能否实现嵌入式控制器来改变 PWM 信号? 该器件是否还具有电压或电流测量?
感谢你的帮助。