This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:开关的电流规格(最大额定值)是多少?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770938/lm5170-q1-what-is-the-current-spec-maximum-rating-of-the-switch

器件型号:LM5170-Q1

你(们)好

   LM5170-Q1的 VINX 引脚和 VIN 引脚之间有开关、如下所示。


   开关的电流规格(最大额定值)是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您关注 LM5170-Q1。 此开关不适用于高电流。 它主要用于为斜坡电容器充电。 为了减轻斜坡引脚意外接地时的故障、FET 的电流也在内部限制在大约20mA。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi