This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2775-Q1:输出电容+ 8.2.2.5注意

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2775-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/771129/lm2775-q1-output-capacitance-8-2-2-5-note

器件型号:LM2775-Q1

您好!

我有一位客户使用的 LM2775-Q1的输出电容为2.2uF、25V。 根据经验、我想检查这是否足够、并在8.2.2.5中对我进行了注释、下面我对它感到困惑:

我的问题是、它在我突出显示的部分中建议的2uF 电容是什么? 这是将飞跨电容器增加到2uF 还是将输出电容器降低到2uF? 我不清楚。 它们启用了 PFM、因此我希望确保我正确解释了注释。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    它是指输出电容器。 您需要查看电容器数据表或供应商、以了解5V 输出下的有效电容是多少。 陶瓷电容器具有电压系数、一旦由电压偏置、实际电容器将从表面值降低。

    谢谢、
    Yohao Xi、BCS 应用工程部