This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:应用问题

Guru**** 2586575 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102, TPS65131, TPS7A49, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770247/tps65131-application-problem

器件型号:TPS65131
主题中讨论的其他器件:PCM5102TPS7A49TPS7A30

尊敬的团队:

我是电子行业的新手。 如果我的问题看起来很愚蠢、我会道歉。

首先、我想为音频运算放大器采用正负电压输出稳压器。 我使用的是 PCM5102、它提供以 GND 为中心的电压输出。 我可以将 TPS65131用于此工作吗?

此外、我能否不使用 P-MOSFET 来控制由 BSW (引脚7)控制的栅极? 当器件关断时、我将断开输入。 我不会下拉使能引脚以实现正输出和负输出。 如果我不在设计中使用该 MOSFET、会发生什么情况?

最后、由于开关稳压器的噪声、我计划在 TPS65131基础上添加 TPS7A30和 TPS7A49。 它是否适合我的电源设计(运算放大器为+10V 和-10V)? 谢谢。

此致、

zeon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年12月2日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TPS65131应适合您的应用。
    您无需使用由 BSW 引脚控制的 MOSFET。 仅当需要将输入电源与升压输出隔离时、才需要此功能。 如果您的应用不需要此隔离、则无需使用 MOSFET 开关。
    您应该能够使用您提到的 LDO 对 TPS65131输出进行后置稳压以降低噪声。 我看不到该配置有任何问题。

    此致、
    辽卡特