This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:TPS60403

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761, LM7705, LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770804/tps60403-tps60403

器件型号:TPS60403
主题中讨论的其他器件:LM27761LM7705LT1054

是否有办法使用此部件对小于1.6V 的电压进行反相?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件(与所有其他电荷泵一样)使用输入为其自身逻辑供电、因此低于1.6V 的电压不起作用。

    如果您的电路中有更高的电源、则可以将其反相、然后使用负稳压器来减小电源电压;LM27761和 LT1054具有内置稳压器。 但是、使用内部或外部负电压稳压器时可获得的最小电压为−1.25V (LM7705除外、它输出的电压固定为−0.232V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglai 您好、

    您有哪些 Vin 可用、您需要什么 Vout 和 Iout?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我发现了一些有趣的东西。 请参阅下表。 负载=27 Ω。

    输入电压(V)       电流(mA)      输出电压(V)

    2.0            43                      -1.25

    1.8            36                       -1.07

    1.6            29                      -0.86

    1.5            25-0.77                       

    负载如何影响 Vout?

    我想使用可变输入来获得不同的输出。

    如果输出/输入与负载之间的关系已知、则可能适用于我的应用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Minglai 您好、

    任何反相电荷泵、如这个、只是将输入电压反相。 由于电荷泵的输出阻抗、输出电压将出现压降。 在我的培训的前几分钟、我将讨论这一点: training.ti.com/webinar-inverting-buck-topology