This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:关于启动问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769399/lm5122-about-startup-problem

器件型号:LM5122

您好、E2E、

我们的客户正在将 LM5122用于工程板,该板在启动时经常出现问题。 SS 端口电压不能上升。
我认为它正在下降到从模式。 然而、当输入电压为 Vin 时、FB 端口电压低于2V。

问题;
TI 是否知道其他公司有类似的情况?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请检查是否触发了任何保护功能。 在 TSD、断续模式关闭、UVLO 期间 SS 被下拉。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的答复。 我为每个端口获得了两个波形。 这些是相同的器件、相同的输入/输出和使用相同的电路板。

    在较低的波形中、由于 SS 端口的电压未上升、我认为它处于从模式。
    但是、FB 端口的电压保持为0V

    问题;
    将此器件设置为从模式的条件是否仅在输入电压为 Vin 时提供 FB 电压?

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../LM5122.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 VCC 电压超过 VCC UVLO 阈值时、如果 FB 引脚电压高于阈值、则该器件将被编程为从器件。

    如果您认为 设备已拆除、请联系您当地的 FAE、并将设备移交给 QA 部。

    此致、
    EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们没有认为这是不好的。 即使更换了 LM5122、这种现象也是一样的。
    当 Vin 输入启动时、FB 引脚不会超过阈值。 但是、LM5122设置为从模式。

    请告诉我您对波形的看法。
       - 是从机模式吗?


    >>请联系您当地的 FAE 并将设备移交给 QA 部。
    被当地 TI 拒绝。他们在文档中说"此产品的质量稳定"、并表示不会分析。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请查看数据表中的表1。 您可以通过监控 SYNCOUT 引脚轻松检查模式更改(主/从)。
    此致、
    EL