This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47-Q1:线性稳压器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A33, LM337-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770744/tps7a47-q1-linear-regulator

器件型号:TPS7A47-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A47TPS7A33LM337-N

您好!

我 μV 一个输入电压为-35V 输出电流1A 的负电压稳压器、其噪声参数与 TPS7A47电压噪声相同:4.2 μ V RMS (10Hz–100kHz)。 你有吗?

此致、

Sergey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergey、

    遗憾的是、我们没有任何符合汽车标准的负稳压器可满足您的输入电压和电流要求。  TPS7A33是最适合您的应用的器件、其典型噪声为16uVrms。  当需要负 LDO 和正 LDO 时、TPS7A33通常与 TPS7A47搭配使用。

    我们的参数搜索是一个有用的工具、可快速识别给定应用的最佳 LDO。  我已使用您的输入电压和输出电流要求填写参数搜索。  这两个要求将我们的产品系列缩小到了7个器件。  您可以在 此处找到结果。  如果您查看噪声列、可以看到剩余的最低噪声器件是 TPS7A33 (16uVrms)和 LM337-N (38uVrms)。

    非常尊重、

    Ryan