This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603-Q1:断续模式运行前的输出电压电平

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/770877/lm43603-q1-output-voltage-level-before-hiccup-mode-operation

器件型号:LM43603-Q1

你(们)好。

我的客户在断续模式运行之前询问我输出电压电平。

您是否有进入断续模式的最小电压数据?

是否有过流限制的测试数据?

如果您有上述数据、请分享。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就这里的电流限制而言、是最小值和最大值
    电流限制和断续模式
    IHS 限值峰值电感器电流限值最小值= 4.4A 最大值= 6.4A
    ILS 限制电感器电流谷值限制最小值= 2.6A 最大值= 3.3A

    由于这是数据表限制、因此已经考虑过温度变化的限制。

    在断续模式下、它会查看电感器电流以进入断续模式、而不是最小电压。 在达到32个周期的 LS 电流限制后、它将进入间断模式。
    以下是数据表信息:

    "当 LS 开关打开时、也会感应和监控流经它的电流。 LS 开关不是
    如果开关周期结束时其电流高于 LS 电流限值 ILS 限值、则关闭。 负载感应开关
    保持开启状态、以便电感电流持续下降、直到电感电流上升到低于 LS 电流限值。
    然后、在死区时间后、LS 开关关闭、HS 开关打开。 负载感应电流
    开关在连续32个周期内高于 LS 电流限制、并且电源正常状态标志为低电平、断续
    电流保护模式已激活"

    谢谢
    -Arief